This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80004:简单的操作疑问和波形

Guru**** 2806425 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/982219/dac80004-simple-operation-doubt-and-waveform

器件型号:DAC80004

您好!

 

我使用 DAC80004进行简单的数模转换。 LDACbar 和 POR 引脚连接至0V。 使用 SDIN、SCLK、SYNC 引脚输入的数字数据、并且输出仅在 VoutA 上测量。 这是否适用于连接到0V 的 LDACbar 和 POR 引脚??

 

需要使用哪条命令进行简单的数据转换。 是否有示例波形来描述命令结构。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    POR 可连接至 GND 或 VDD。 将 POR 连接至 GND 可将 DAC 上电至零电平、而 VDD 可将所有 DAC 上电至中标度。 如果器件设置为同步模式、或使用软件/LDAC 时以异步模式、则/LDAC 可保持在 GND。 在同步模式下、DAC 将在第32个 SCLK 的下降沿更新。 命令如下:

    同步模式:

    • LDAC 寄存器:0x06000001 (将 DAC 通道 A 置于同步模式、忽略/LDAC 引脚)
    • 写入缓冲器 A:0x000XXXX0 (XXXX 是16位缓冲器数据、DAC 输出将在下降沿 o 32 SCLK 上更新)

    异步模式+软件/LDAC:

    • 写入缓冲器 A:0x000XXXX0 (XXXX 为16位 DAC 数据)
    • 更新了 DAC A:0x01000000 (使用缓冲器中的数据更新了 DAC 通道 A 输出)

    数据表中提供了示例时序图

    /LDAC (1)线用于使用硬件/LDAC 的异步操作、您将使用软件/LDAC

    /LDAC (2)线用于同步操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

    感谢您的解释。

    在阅读数据表后、我还有一个疑问。 在第32个时钟周期结束时、将在 VoutA 引脚上看到模拟电压? CLRB 引脚在这里发挥着什么作用、我已将 CLRB 引脚连接到0V、以实现更简单的操作。 这是否会影响输出何时出现在 VoutA 引脚上的控制?

    谢谢、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    清零引脚的工作方式如下:

    清零引脚上的下降沿将使 DAC 输出清零、中量程或满量程。 由于引脚是下降沿敏感、将引脚保持在0V 应该对输出没有影响。  

    您是否提到"器件在下一次写入器件的第32个下降沿退出清零模式"这一说法? 这只有在向 CLR 引脚施加低脉冲(高-低-高)时才有意义、这将使 DAC 进入清零模式。 器件将在下一个写入周期退出清零模式。

    如果您有任何疑问、请告诉我!