This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M06:适用于10kHz-30kHz 三相逆变器电压/电流测量

Guru**** 2767875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M06, ADS131A04, ADS131A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/982640/ads131m06-suitability-for-10khz-30khz-3-phase-inverter-voltage-current-measurement

器件型号:ADS131M06
主题中讨论的其他器件: ADS131A04ADS131A02

我能否将 ADS131M06用于频率在10kHz-30kHz 范围内的三相电压/电流信号?

谢谢

David Nyarko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的发帖。

    ADS131M06的最大数据速率为32kSPS。 Sinc3数字滤波器具有0.262 x Fdata 的-3dB 带宽、最高为8.384kHz。 该带宽不足以支持10kHz 至30kHz 信号。  

    如果您需要6个 ADC 通道、则可以考虑将 ADS131A02和 ADS131A04组合在一起。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。