This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:集成运算放大器不工作。

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/982332/ads131e08-integrated-opamp-not-working

器件型号:ADS131E08

我在使用集成运算放大器时遇到问题。 尽管设置正确、但它不会产生正确的信号。

CONFIG1 = 0x92

CONFIG2 = 0xE0

CONFIG3 = 0x45 (这应将同相输入连接到 OPAMPP 引脚并启用运算放大器。)

我已通过读回验证寄存器是否正确设置。

运算放大器的增益设置为28。 反相引脚通过1k 电阻接地。 同相引脚连接到100欧姆电流感应电阻器、电压下降98mV。 输出引脚通过27k 电阻器连接到反相引脚、可产生28的增益。 输出引脚也连接到 VREFP、用于提供2.744V 的基准电压。

此外、我发现 Thread https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/614280非常令人担忧、 它不包含任何分辨率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Salavat、

    欢迎来到我们的论坛、感谢您的发帖。

    您能否分享在此配置中测量的输入和输出电压的一些详细信息? 放大器是振荡的、还是只是看到直流误差? 放大器可能无法稳定地直接驱动容性负载。

    此外、请记住、基准引脚(VREFP)由每个 ADC 通道内的开关电容器电路进行极快的采样。 这会产生必须由基准电压驱动器稳定的小瞬态。 运算放大器可能难以充分做到这一点。 ADS131E08内的辅助运算放大器不用作基准缓冲器。 我认为噪声、偏移或漂移规格不如内部基准放大器好(这就是我们在数据表中未指定它们的原因)。

    您是否需要增加基准电压以适应您的输入信号范围? 如果内部4V 基准不够准确、不适合您的应用、我建议改用3V 外部基准 IC。  

    此致、