This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1230:异常数据输出速率

Guru**** 2811415 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1230, ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/982547/ads1230-abnormal-data-output-rate

器件型号:ADS1230
主题中讨论的其他器件: ADS1232

您好、专家、

我的客户遇到了一个有关 ADS1230的问题、他们将输出数据速率设置为80SPS、让输入1mV 直流电压、但输出数据显示的不是80Hz、不同芯片的输出数据不同、所有测试条件都是相同的。 您能帮助分析背后的原因吗? 谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    数据输出速率与振荡器时钟速率成正比。  内部振荡器没有与 ADS1232等器件不同的 ADS1230的保证性能规格。  我怀疑数据输出速率很容易变化为标称值的+/- 10%。  该计时也可能随温度漂移。

    如果需要更一致的时序、我建议为 ADS1230使用外部时钟源、而不是内部振荡器。   

    此致、

    Bob B