This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:环境消除电流与 LED1或2环境之间的关系

Guru**** 2953850 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/982264/afe4490spo2evm-relationship-between-ambient-cancellation-current-and-led1-or-2-ambient

器件型号:AFE4490SPO2EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4490

大家好、

我对 AFE4490有两个小问题

1:环境消除电流与 LED1or2环境温度的结果之间有何差异?   

2: 关于 AFE4490中光电二极管工作的普林西比的问题
我在 e2e.ti.com/.../369445上阅读了常见问题 解答... 但我不确定光电二极管的工作原理。  偏置为负。 我在该问答中看到、PD 的偏置由 TIA 通过负反馈进行设置。 对于 AFE44xx、TIA 会将 PD 设置为零差分偏置。 我不确定零差分偏置意味着什么

这是非常多的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephan、

    环境消除电流是 DAC 设置的电流、用于在高环境光条件下从环境光中移除直流分量。 这可以由处理器通过读取 LED1/LED2环境寄存器来估算。

    PD 以差分配置(光伏模式)连接到 AFE。

    差分 TIA 在光电二极管的阳极和阴极引脚上设置相同的偏置、从而产生零差分偏置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Praveen、

    这解决了我的问题。 THX A Lor