This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:NC 引脚-是否连接到 GND

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/982330/tsc2007-nc-pins---connect-to-gnd-or-not

器件型号:TSC2007

您好!

SLAA560建议将 NC 引脚连接到 GND。  数据表未提供有关此方面的任何信息。

是否应该将 NC 引脚连接到 GND?

此致

Georg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geokva、您好!

    请按照文档 SLAA560建议进行操作、并将这些引脚连接到接地层。

    此致、
    Aaron Estrada