This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS1206:基准电压容差

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: THS1206
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/982191/ths1206-reference-voltage-tolerances

器件型号:THS1206

尊敬的团队:

我的客户询问了以下有关 THS1206电压基准容差的问题、希望您能回答:

基准电压在数据表中具有较大的容差(VREFP= 3.5V (+/-0.2V)和 VREFM=1.5V (+/-0.2V)和 REFOUT=2.5 (+/-0.2V)。 这些容差是否真实? 同一批次内的实际边界是什么?

感谢您的支持。

此致、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我没有与您共享 THS1206特性数据、但+/-200mV 数字是具有某些保护频带的6 Σ 扩展。  THS1206中的内部基准方案显示在第8页的方框图中。  REFM、REFP 和 REFOUT 均源自1.225V 内部电源。  芯片间、您可能会看到几毫伏的差异。