This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80EVM:MATLAB 接口帮助 DAC38RF80EVM + TSW14J56

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80EVM, DAC38RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/996714/dac38rf80evm-help-with-matlab-interface-dac38rf80evm-tsw14j56

器件型号:DAC38RF80EVM
主题中讨论的其他器件: DAC38RF80

尊敬的专家

 与 DAC38RF80EVM + TSW14J56进行通信时、我需要一些帮助、以产生两个音调。  

我找到了相关的 MATLAB 文件。

1)我在以下步骤中设法使用 MATLAB 连接到器件:MATLAB --> HSDC (这是我可以看到创建的音调的位置)-->(HSDC 至 DAC38RF)(是否需要此步骤)

2) 2)如果需要执行此步骤、在按下 HSDC 上的"发送按钮"后、我可以在其中直接将此数据处理到 电路板上、以查看射频波形分析器中的信号要将波形从 MATLAB 下载到 DAC、需要在 DAC38RF 软件上编译哪些设置

3) 3)如何  使用 MATLAB 示例创建双音信号

通道1:sin (2 π f1 t)+ sin (2 π f2 t)
通道1:sin (2 π f1 t + PHI)+ sin (2 π f2 t + PHI)

 我看到有一个用于收集 Excel 跟踪的路径、这不是我想要的。 也许您知道我可以如何更改此内容并添加正确的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    为什么不使用 HSDC 专业 GUI 左下角的 I/Q 多音调发生器工具来生成双音调测试模式。 请参阅随附的示例。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    感谢您的回复。  

    我可以这样做、但 MATLAB 接口可以加快速度。  
    您是否有 Matlab 方面的经验? 如果是、我将如何完成第2步?  

    此致


    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德  

    我们提供了有关如何在 HSDC Pro 中使用自动化功能的 Matlab 示例。 有关示例和手册、请参阅以下位置。

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL\Manual and Examples\Automation DLL Matlab Example

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL\Manual and Examples\HSDCPro Automation DLL Manual.doc

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将进一步尝试解释我的问题、  

    我已经查看了与 MATLAB 相关的文档、这不是问题。  

    问题在于确定在 MATLAB 上按"run"后信号的位置。 在这种情况下、按下 RUN 后、信号进入 HSDC Pro、您可以在其中看到产生的信号。

     步骤一  步骤二

    此时、使用 MATLAB 生成信号、这很好。 但下一个阶段是问题所在的阶段。

     "发送按钮"基本上应将信号发送到 DAC、以便我将信号用作输出。  

    我已将射频谱分析仪连接到 DAC38RF80 (J7)的输出、但无法在 MATLAB 上看到该信号的产生。

    本手册介绍了使用 DAC38RF80软件的步骤、但本手册不清楚如何"在输出上可视化"生成的信号(MATLAB 或 HSDC)。  

    希望您能理解我的问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    从 TSW14J56EVM 发送数据后、您是否单击 DAC GUI 上的"RESET DAC JESD CORE & SYSREF TRIGGER"按钮? 执行此复位后、TSW14J56EVM 上的8个状态 LED 的状态是什么? 如果仍然无法正常工作、请尝试使用用户指南中的步骤进行设置、以确保在尝试任何自动软件之前可以获得有效的输出。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    我单击"Reset DAC JESD CORE (重置 DAC JESD 内核)"按钮。  
    我 已经详细地遵循了用户指南几次。 问题是、  

    HSDC 软件的波形应直接下载到电路板上、以便我在射频频谱分析仪上查看、对吧?

    如果我们能够打电话并解决我的疑虑、是否有可能?  

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    我现在没有时间进行呼叫。 为许多客户提供支持。 您能否使用用户指南中的说明获得输出? 在 HSDC 专业版 GUI 中点击"发送"后、即可设置 FPGA、以便随时发送 K28.5字符。 SYNC 从 DAC 变为低电平之前不发送任何内容。 发生这种情况后、K28.5字符被发送、CGS 周期开始。   

    我正在尝试弄清楚您是否遇到硬件问题。 硬件检查完毕后、我们可以继续解决 Matlab 问题。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了确认用户手册、我设法从 HSDC Pro 向 DAC38RF 软件发送了1个音调。
    我将进一步解释。  
    您已经解释过、当按下"SEND"时、K28.5字符已准备好发送、直至同步变为低电平。

    如何在"发送"过程之后使同步变为低电平。

    以及如何在射频频谱分析仪上查看该数据。  
     步骤1.

     步骤2、按下按钮。  

     步骤3. 对于 DAC A 和 DAC B、均按下更新 NCO 按钮
    如果可以通过一种更简单的方法来下载来自 HSDC Pro 的数据、则可以跳过此步骤、这会很好。  

    请告诉我这是如何实现的。  

    MATLAB  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用 NCO、则必须在输入所有 NCO 设置后以及执行步骤2之前按更新 NCO。 在 HSDC Pro 中点击 SEND 后、执行步骤2后、SYNC 现在将变为低电平。 不需要使用 NCO、因此您可能希望在链接运行之前跳过使用它。 监测同步变为低电平的唯一方法是使用 FPGA JTAG 接口的 Altera 信号抽头工具、或使用示波器监测 DAC EVM 上的同步信号。 第2步后、您应该会在 TSW14J56EVM 上看到一个闪烁的 LED (TX CLK)。 否则、链路将永远无法建立。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常好。 感谢您明确说明这一点。  


    我现在已使 TX CLK LED 闪烁、这是一个好迹象。 这是下一个步骤,对我原来的问题有误解。
    1) 1)在 HSDC Pro 上按下 Send

    2) 2)点击"Reset DAC"(复位 DAC) JESD 和 SYSREF 使 LED TX CLK 闪烁(现在工作并闪烁)

    3) 3)如何在连接的射频频谱分析仪上看到此数据。 要查看此信息、我需要按什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TSW14J56EVM 具有另一个称为 TX 同步的 LED。 在步骤2后、此功能应关闭。 如果没有、则 SYNC 仍保持低电平、并且不会输出。 此 LED 的状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 TX CLK 闪烁时、TX 同步关闭。  
    您能否分享一下现在如何将这些数据处理到射频谱分析仪上?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否看不到输出? 发送两个 GUI 中所有选项卡的屏幕截图、我将查看它们。 不确定为什么看不到输出。 确保连接到两个板的5V 电源至少可提供4A 电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     1) 1) HSDC 专业版

     2) 2)快速入门页面 DAC38RFx

     3) DAC A

     4) DAC B

     5)概述

     6)时钟。 我不使用外部时钟模式、而是希望使用板载时钟模式。 我已经通过取消勾选"外部时钟选择"来尝试它

     7)串行器/解串器

     8) JESD 块

     9) PAP

     10)警报监控

    即使没有使用 NCO、按下复位按钮后应该会看到一个信号是否正确?  

    可能有些设置错误、需要更改。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您展示的一切都是正确的。 为 DAC EVM 加电后、您是否两次单击"Not In Reset"按钮、然后单击"Load Default"? 跳线 JP10是否安装了分流器? 您的两个电源可以提供多大的电流? 我还会仔细检查6144MHz 时钟源。 请尝试附件中描述的仅 NCO 测试。 此测试将验证 DAC EVM 是否获得正确的电源和时钟信号。 此测试不需要 TSW14J56EVM。

    e2e.ti.com/.../2570.DAC38RF82_5F00_NCO_5F00_Only_5F00_Test.pptx   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送 PowerPoint。
    这些针对我的电路板的设置现在可以正常工作。 我不知道为什么手册上的教程对我不起作用。 我可能会经历大约50次。 JP10具有分流器。  


    按照 PowerPoint 上的设置、这是我在 J7上接收到的信号。  

    我将再次尝试这样做。 与手册中提供的说明相比、您在 PowerPoint 上提供的说明是否存在差异? 我看到二进制补码更改为偏移二进制、从而使信号出现。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅 NCO 测试要求将输入格式设置为偏移二进制。 从 TSW 电路板发送数据时、始终将其设置为2的比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    感谢您发送 PowerPoint。 现在、我需要弄清楚 HSDC 专业版将如何与此配合使用。
     1) 1)第一个设置

     2) 2)第二个设置

     3) 3)波形

    我使用了您提供的设置、但我在输出端收到了两个信号音。

    -我不应该仅仅获得一个频率为4000MHz 的频率吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了这个问题。  

    这来自 DAC A 和 DAC B 的 NCO 设置

    当我尝试从 HSDC 专业版发送信号时、我收到以下消息:

     1) 1)第一个

     2)  

    按下复位按钮应该会在输出上显示信号。  

    发送信号的方法(PowerPoint 上演示的 DAC A 和 DAC B 正常)

    我不知道为什么从 HSDC 发送音调时、它不会加载到 DAC 输出上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    您需要禁用常量输入并将数据格式改回2的 comp。 由于 NCO 设置为4G、因此您不太可能看到 HSDC Pro 将添加到该 NCO 的99KHz。 我建议发送高得多的音调、比如100MHz 左右、这将更容易观察到。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    感谢您提供以下信息:

    只是为了确认我做了什么、  

     1) 1) HSDC 设置

     2) 2)选择混频器路径 AB 以及(DAC A)的 NCO 路径 AB

     3)当我选择 NCO 路径 AB 时,信号将从输出中消失。 我还假设信号不正确。  

     4)带有上述设置的信号

     5) 5)在将 NCO 路径 AB 设置按至 ON 后无信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早期屏幕截图显示了8800处的 DAC 采样、现在您已将此设置为6144。 我对您更改采样率感到困惑。 DAC PLL 是否锁定? 您收到了什么警报? 您的目标采样率是8800或6144?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、因此6144的采样率是我在使用用户指南时遵循的结果。 故意将其从8800更改为6144以查看输出。  

    是否可以在下周的某个时刻与自己建立呼叫。 最好是缩放或团队?

    如果您不可用、您团队中也有此 DAC 经验的人可能会有什么?

    我已向您发送了一封私人邮件。

    我们将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到您的私人消息。 您有 WebEx 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim
    我已私下向您发送有关 WebEx 详细信息的消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim。

    我不确定此查询是否已被遗漏。 您是否成功查看了收件箱?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    我一直在度假。 我们在这方面的表现如何?

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭此帖子、因为我们将取消此离线。