This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:ADC12DJ5200:FS/4±Fin 和 FS/2-Fin 具有大型编织杂散、是否有改进的方法?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2, LMX2594, ADC12DJ5200RF, ADC12DJ5200RFEVM, ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/996892/adc12dj5200rf-adc12dj5200-fs-4-fin-and-fs-2-fin-have-large-interweaving-spurs-is-there-any-way-to-improve

器件型号:ADC12DJ5200RF
主题中讨论的其他部件:LMK61E2LMX2594、、、 ADC12DJ3200
  1. ADC2DJ5200RF 图

2.配置模式

LMK61E2Fout = 65MHz;

LMK04828BDCLK=260MHz;SCLK=2.03125MHz、连续模式;

LMX2594RoutA = 5200MHz、未使用 RoutB;

ADC12DJ5200RFJMODE=1、FS=10400MSPS;

问题

  • 如下图所示,FS/4±Fin 和 FS/2-Fin 具有较大的编织杂散,这导致指标不令人满意;原因可能是,有任何方法可以改善。

  • 当可以正常读取和写入其他寄存器时、我们尝试调整寄存器 Bx_TIME_y 的值、但读取值仍然是默认值、无法修改;我们是否可以修改 Bx_TIME_y?的寄存器值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用的是 ADC12DJ5200RFEVM、您能告诉我吗?这是您自己的设计吗?

    您是否尝试校准 ADC。 3.10部分 在用户指南中校准 EVM 上的 ADC 器件、介绍如何校准 ADC。  

    https://www.ti.com/lit/ug/slau640/slau640.pdf

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我自己的设计。

     配置步骤:

    • 单击 JESD 块启用以停止 JESD204B 块。 (0x200=0x00)
    • 导航回控制选项卡、然后单击启用校准块以禁用校准并允许更改设置。(0x061=0x00)
    • 单击启用前台校准和前台偏移校准(0x062=0x05)
    • 单击启用校准块以重新启用校准子系统(0x061=0x01)
    • 单击 JESD 块启用以重新启动 JESD204B 块。(0x200=0x01)
    • 导航回"Control"选项卡、单击"Cal trigger/Running (校准触发/运行)"按钮一次、然后再次单击它。 这将重新启动校准引擎。 (0x06C=0x00、然后0x06C=0x01)

    电源设计方框图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../adc12dj5200rf_5F00_cfg.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bai、

    您能不能尝试 JMODE3而不是 JMOD3、并报告杂散是否仍然过大。

    还可以读取寄存器地址0x006并报告该值。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地址为0x006的寄存器未出现在数据表中、但我们尝试读取地址为0x006的寄存器、返回值为0x02。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现、当采样时钟频率变得更高时、无论是在单通道模式还是双通道模式下、指示器都将显著减少。 JMODE1-7GSPS (FS=3.5GHz)远优于 JMODE3-5.2GSPS (FS=5.2GHz)。 是否需要注意采样时钟输入电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bai、

    只需确保在 ADC 变热后校准 ADC? 因为当您以更高的频率运行 ADC 时、它会变得更加热、当 ADC 的温度变化超过20°C 时、您需要执行校准。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们在 ADC12DJ5200上进行测试时、可以正常读取和写入其他寄存器、我们尝试调整寄存器 Bx_TIME_y 的值、但读取值仍然是默认值(0x00)、无法修改;我们是否可以修改 Bx_TIME_y?的寄存器值

    当我们在 ADC12DJ3200上进行测试时、可以正常读取和写入 Bx_TIME_y 寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bai、

    ADC12DJ5200RF 不再提供这些寄存器。

    请使用0x314、0x315、0x31A 和0x31B 来调整时序。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!  

    非常感谢您的支持。

    当我们在 ADC12DJ3200上进行测试时、我们可以正常读取和写入 Bx_TIME_y 寄存器。 读取地址为0X103的寄存器、返回值为0x96。 收集数据后、按下图所示对其进行分析。

    在 ADC12DJ5200上进行测试时、读取地址为0X103且返回值为0x00的寄存器。 我们进行了测试、在 ADC12DJ3200上设置寄存器地址0X103、写入的值为0x00、并按下图所示收集和分析数据。

    通过上述分析、正确调整 Bx_TIME_y 将提高 FS/4±Fin. 我希望 ADC12DJ5200还允许用户根据自己的设计修改 Bx_TIME_y 的寄存器值。 此功能将来是否可供客户使用?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bai、

    正如我提到 过的、时间调整功能已经被移动到0x310、0x313、0x314、0x315、0x31A 和0x31B 寄存器。 请使用这些寄存器来调整时序。

    此致、

    Neeraj