This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:如何从 HSDC 获取 I/Q 数据

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/994759/adc12dj3200evm-how-to-get-i-q-data-from-hsdc

器件型号:ADC12DJ3200EVM

您好!

我将 ADC12DJ3200EVM 与 TSW14J57搭配使用。

我想在星座图上绘制通过采样来自 SG 的输入信号获得的数据、但我不知道如何获取 I/Q 数据。
测量在 Fs = 2700M、JMODE 0时执行。
当我保存 Code csv 文件时、不会保存 I/Q 数据。
是否可以在 JMODE 0中输出 I/Q 数据?

请分享您的建议。

最恰当的考虑

Lidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    您无法在 JMODE0中获取 I/Q 数据您需要使用抽取模式。 您可以使用 JMODE10-16中的任何模式、而 HSDCpro 将对 I 和 Q 数据进行通道化、例如、 HSDCpro 将显示四个通道输出、通道1和通道2将是通道 A 的 I 和 Q 数据、通道3和4将是通道 B 的 I 和 Q 数据。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    感谢您回答问题。
    我知道 JMODE0无法获取 I/Q 数据。
    根据您的建议、我使用 JMODE12进行了试用。

    当 FS = 2700M 且 HSDC 中的输出数据速率为2700M 时、会显示它超过 ADC 速率。
    此外、我在尝试捕获时遇到错误。
    我将附上一张错误照片。
    如果您能告诉我如何在 FS = 2700M 时获取 I/Q 数据、我将不胜感激。

    最恰当的考虑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、整个团队

    此n`t 长时间没有任何更新、我是否需要添加任何有关我的查询的内容?

    最恰当的考虑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    由于 JMODE12是4倍抽取模式、因此输出数据速率为采样率/4。 因此、如果采样频率为2700MHz、则数据输出模式将为2700/4 => 675MHz。 请在 HSDCpro 中输入675MHz、而不是2700MHz。 请告诉我这是否适合您。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    我不能在我的账户中提出问题、所以我让 Lidong 向我提出问题。

    我使用 JMODE12进行测量。 但是、发生了 time_out_error。 我无法确定原因。

    我将向您发送设置的屏幕截图。 您知道原因吗?

    第1到第7页是此测量的设置。 此时发生了类似于第9个错误的错误。

    此致、
    高贵雪赛藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ADC12DJ3200-JMODE12.pptx

    尊敬的 Hiroyuki-San:

    请按照连接的功率点中显示的说明进行操作、

    此致、

    Neeraj