This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5851:CAN I 连接 AFE5851和 TX7316

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5851, TX7316, TX7332
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/996787/afe5851-can-i-interfacing-afe5851-and-tx7316

器件型号:AFE5851
主题中讨论的其他器件: TX7316TX7332

正在开发手持式超声波设备、 现在我想知道  AFE5851和 TX7316是否可以协同工作/连接在一起和  

此外、我想知道是否有任何参考设计可供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeremia、

    是的、AFE5851和 TX7316可以协同工作。

    遗憾的是、这些器件没有参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    感谢您的回复

    AFE5851的通道1至16的单端模拟输入引脚要与组 A 和 B (RX_A1..8&RX_B1.8)通道 T/R 开关低电压侧输出连接到 TX7316接收器的输入,需要考虑哪些注意事项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeremia、

    我将需要与团队进行核实、并在明天回来与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeremia、

    没有具体的考虑。 TX7316 Rx_A1.0.8和 RX_B1.0.8可通过交流耦合直接连接到 AFE 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    感谢您先前的支持

    我需要有关以下问题的帮助

    TX7316数据表中没有器件/发送器处于 16通道时的功耗详细信息

    数据表仅描述了"超低功耗片上波束形成模式(5级模式)":

    请参阅发送器特性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeremia、

    由于器件 TX7332在选择性披露下共享、我们希望使对话脱机。

    您能否将您的问题连同  此 E2E 帖子的参考发送至 support_us_afe_tx@list.ti.com?