This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2528:示例寄存器命令

Guru**** 2383140 points
Other Parts Discussed in Thread: TLA2528
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/997155/tla2528-sample-register-commands

器件型号:TLA2528

大家好、

你好。

我们的客户需要一些示例命令语法来写入和读取 TLA2528寄存器/从中读取。 他问,因为当他试图与登记册交谈时,它不能很好地工作。

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    对此进行了任何更新?

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    您能更详细地了解在尝试与 TLV2528进行通信时哪些" ID 不能正常工作"吗?  在此平均时间内、请查看以下 e2e 帖子:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/data-converters-forum/963512/tla2528-protocol-compatibility-with-proposed-tool-bp-ads7128

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    客户询问我们是否有用于读取/写入命令的示例语法代码。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    我们目前没有示例代码。  

    EVM 的 GUI 能够根据用户配置导出寄存器地址和内容。 这可用于开发通信。  

    此外、TLA2528还使用了操作码、这不是常见的 I2C 协议。 请参阅以下内容、确保在与器件通信时使用操作码。 此外、连接到数字线路可对通信进行目视检查、我建议使用示波器。  

    为了进行调试、我建议读回寄存器以确认正确配置、并使用已知的直流输入将预期输出与实际输出进行比较。  

    此致

    Cynthia