This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:有可能防止它被意外电源连接所损坏?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760, TMUX7219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/996708/dac8760-possible-to-protect-it-from-accidental-supply-connection

器件型号:DAC8760
主题中讨论的其他器件: TMUX7219

嗨、大家好。

我有 PN DAC8760。

没有极化连接器可避免意外连接电路板上的4-20mA 输出。

是否有方法可防止4-20mA 输出意外连接到电源电压(+12V/+24V)?

如果可能、我会在电路板和客户电缆之间施加保护(例如、4-20mA 输出上的串联二极管?)。

谢谢。

Gabriele。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriele、

    答案取决于您在电路中如何设置器件。 首先、AVDD 是否位于这些电源之一? 它是12V 还是24V? 如果电压为12V、是否可以进行24V 连接?

    如果器件仅用于电流输出模式、则可以仅使用二极管来提供电流。 如果输出被拉至高电平、则二极管将反向偏置、从而阻断任何输入电流。 如果 使用电压输出、则保护需要通过 ESD 保护二极管和一些串联电阻提供持续电流、以降低电流。

    您打算如何使用该器件? 您能否显示基本原理图?

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、Joseph。

    您可以在下图中看到电路。

    VDD 是在1N4148的反极性保护之后的电源。 VDD 处于10/32V (+12V /+24V 系统)范围内。

    我知道输出 AOUT 没有任何保护。 我正在重新绘制电路、因为该产品已停产。

    同时、我想使用电路板外的其他组件来保护输出 AOUT。

    我可以在 AOUT 线路和接地线之间的电缆上添加 TVS 二极管。 但是、如果有人 不正确地直接在 AOUT 上连接电源、DAC 的输出 IOUT 和/或 VOUT 将损坏。 在重新绘制电路板之前、如何防止意外连接该输出?

    Gabriele。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriele、

    另一方面、我没有一个好的解决方案。 我知道的大多数过压解决方案都使用两种组合方法来保护器件。 首先、有一个用于保持输入电压的东西。 这是在特定电压下打开的 TVS 或连接到电源以防止输入电压远远高于电源电压的基于正向的二极管。 其次、会有串联电阻来减少流入二极管或 TVS 的电流量。 这两种方法均可将电流分流远离器件、并在发生过压事件时保护电路。

    如果过压不持续或电流受限、则可能甚至不需要该电阻。 但是、如果电源电流限制非常高、则需要通过插入大电阻来减小电流。

    对于电源上具有足够大余量的电流输出、添加大电阻可能是可以的、但对于电压输出而言、这可能是一个问题、因为电路中的压降会导致较大的输出误差。

    请注意、压敏电阻可能有助于提供过压保护、我已经看到压敏电阻用于在各种电路中提供保护。 这些是可变电阻器、其中电阻开始为低电平、但当通流增加时、值会增加。 它们可用作限制电流的电阻元件、但热敏电阻必须足够快、以防止发生损坏。

    最近、我看到了一款适用于这些类型器件的有源保护器件。 TPS26611是一款50V、4-20mA 电流环路保护器、具有输入/输出误接线保护。 这是一款用于电流环路保护的全新器件。 我还没有真正使用过该器件、因此您可能需要以其他形式发布信息。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好。

    我想一下另一种保护 DAC8760电压和电流输出免受客户误接线影响的解决方案。

    问题是客户不想在传感器电缆上应用连接器。 因此、可能会错误地连接电缆。

    电缆有三个端子:正电源+VBATT (10V 至32V)、GND 和 DAC8760电压和电流输出。

    施加在+VBATT 上的串联二极管保护电路板不受电源反极性的影响。

    现在的问题是:如何防止 DAC 输出在所有位置组合中因客户误接线而损坏?

    我认为在 DAC 输出(TMUX7219)之后引入模拟开关是一个好主意。 我会将0-10V 输出连接到 S1、将4-20mA 输出连接到 S2、将 D 连接到电路板输出。 因此、我将 TVS 放置在电路板输出端、以保护 TMUX7219免受 ESD 事件的影响。

    我的问题是:如果客户将+VBATT 应用于电路板输出(TMUX7219的引脚 D)、例如将输出电缆应用于+VBATT 引脚板、会发生什么情况? 在其他情况下呢?

    如果 TMUX7219未通电、例如对输出施加电压、会发生什么情况? 电压是否可能通过模拟开关并施加到 DAC8760输出上。

    我的第二个问题是、是否必须在 DAC 输出端串联一个15欧姆的电阻器? 我不知道数据表为什么报告该电阻器值。 您知道计算此值的公式吗? 是否可以更改该值并将其从15Ohm 增大到500-600Ohm?

    BR、

    Gabriele。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriele、


    15Ω Ω 电阻来自为 TI 设计而整合的保护。 下面提供了 TI 参考设计文件夹链接和 TI 参考设计特写链接。

    www.ti.com/.../TIPD153
    www.ti.com/.../tidu011

    15Ω Ω 电阻器有助于为 EMI/EMC、ESD 和电子快速瞬态事件提供保护。 在瞬态较短的情况下、它们有助于减小流入器件的瞬时电流。 在其他情况下、它有助于滤除 EMI/EMC 的影响。 我们认为该配置对于器件保护非常重要。 较大的电阻器可能会改变输出的余量或改变增益误差(如果放置在+VSENSE 上)。

    还有另一种设计具有更强大的保护版本、但我认为它也无法提供持续过压保护。 以防万一、我将为该 TI 设计设置相同的设置。

    www.ti.com/.../TIDA-00559
    www.ti.com/.../tidubk2

    至于 TMUX7219、我不太熟悉该器件。 根据我对数据表的阅读、过压不会根据多路复用器在绝缘体上的硅工艺锁存多路复用器、但仍可能存在某种能够分流过压事件电流的二极管。 不过、这取决于 TMUX7219的电源、也取决于它与 DAC8760的电源的关系。 同样、这对于持续过压保护并不总是很有帮助。 您仍然需要使用某种 TVS 来钳制过压、并且需要串联电阻来降低流入器件的电流。 有关 TMUX7219在过压条件下的性能的更多详细信息、我将在开关和多路复用器论坛中发帖。


    吴约瑟