This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1119 -连续模式中的多路复用通道

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/997629/ads1119---multiplexing-channels-in-continuous-mode

器件型号:ADS1119

您好!

对于使用 ADS1119的应用、我需要4个单端模拟输入。 是否可以在连续模式下使用 ADS1119对其进行水处理? 正如我理解的数据表、每次 都必须通过命令切换多路复用器、因此使用连续模式可能没有意义。 或者是否有任何自动多路复用器可与连续模式一起使用?

谢谢、Niko、致以最诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niko、

    欢迎来到 E2E 论坛!  ADS1119是一款采用单个 ADC 的多路复用输入。  该器件没有自动模式来循环多路复用器。  您可以使用连续模式、但监控转换结束、然后更改多路复用器通道并使用单次模式启动下一次转换可能会更容易。  使用单次模式更容易使转换与通信保持同步。

    这一过程如下:

    1. 多路复用器通道 AIN0-AVSS 的写入配置
    2. 开始转换  
    3. 当 DRDY 从高电平转换为低电平时、监视 DRDY 转换结束
    4. 读取转换结果
    5. 多路复用器通道 AIN1-AVSS 的写入配置
    6. 开始转换  
    7. 当 DRDY 从高电平转换为低电平时、监视 DRDY 转换结束
    8. 读取转换结果
    9. 多路复用器通道 AIN2-AVSS 的写入配置
    10. 开始转换  
    11. 当 DRDY 从高电平转换为低电平时、监视 DRDY 转换结束
    12. 读取转换结果
    13. 多路复用器通道 AIN3-AVSS 的写入配置
    14. 开始转换  
    15. 当 DRDY 从高电平转换为低电平时、监视 DRDY 转换结束
    16. 读取转换结果
    17. 执行1

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    非常感谢您的反馈。

    此致、Niko