This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7804:有关降额条件规格的热分析问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/997723/ads7804-thermal-analysis-question-regarding-specifications-in-derating-condition

器件型号:ADS7804

大家好、我有一个组件问题、需要为其中一个热分析人员解答。 ADS7804UB 器件的数据表显示、正常工作温度高达85C。 它还指出、虽然数据表未指定降额条件下发生的情况、但它可以在高达125C 的降额条件下运行。 我们希望 TI 澄清该器件的降额规格是什么。 谢谢!

我创建了案例 CS0494521、并附上了器件数据表、但 Jejomar Ildefonso 要求我在这里提出我的问题。

数据表指定了"额定性能"和"降额性能"的温度范围、但 未说明降额性能是什么或如何计算该性能。

如果降额性能仍然满足我们的功能需求、我们可能不必对该特定器件进行筛选。

如果我们知道哪些容差需要降额、我们可以轻松地确定性能。

谢谢、

锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    遗憾的是、我们没有提供有关 ADS7804的"显示性能"的具体详细信息。  该器件于1992年作为 Burr Brown 数据转换器产品系列的一部分发布。  一般来说、基准上的漂移误差会影响 SNR 和 THD、因此您可以预期会出现更宽的漂移误差。