This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688EVM-PDK:SDO 引脚中没有数据

Guru**** 2393165 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/997686/ads8688evm-pdk-data-is-not-coming-in-sdo-pin

器件型号:ADS8688EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8688

大家好、

我们使用的是 ADS8688 EVK 套件。 将 TI 控制器替换为我们自己的控制器并进行如下配置。 我们将看到任何数据。 根据数据表、遵循时序参数和 SPI 模式。  

1、已发送复位程序寄存器
SDI - 8500h (前16个周期)

更新了程序寄存器自动使能
寄存器地址01h (7位)
WR - 1 (1位)
数据- FFh (8位)

SDI - 03FFh
SDO - FFFFh (最后16个周期)
3.发送自动信道 使用重置命令的序列
SDI - A000h (前16个周期)

SDO - FFFFh (最后16个周期)

4在循环中发送持续操作(NO_OP) cmd

SDI - 0000h (前16个周期)

SDO - FFFFh (最后16个周期)

如果您遗漏了任何内容、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gonugunta、

    我需要更多信息来解决该问题:

    1. 您是否正在使用 TI.com 上提供的新 EVM? 您的控制器和 EVM 之间的线缆连接是什么?
    2. 使用示波器捕获的/CS、SCLK、SDO 和 SDI 的时序图。

    我建议您仅在特定通道上以手动模式进行测试、并在 ADC 输入端施加精密直流模拟信号。

    谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、  

    感谢您的回复。 我们遇到了时序参数问题。 我们已经纠正了这些问题并正常工作。 谢谢