This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80EVM:DAC38RF80EVM + TSW14J56方波脉冲生成

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/997358/dac38rf80evm-dac38rf80evm-tsw14j56-square-pulse-generation

器件型号:DAC38RF80EVM
主题中讨论的其他器件:DAC38RF80

尊敬的团队

这一请求与我提出的当前请求是分开的。  

我想创建一个 sqaure 脉冲、我可以从 DAC38RF80板的 J7输出。

如何在 HSDC 专业版软件上生成方波脉冲。 可以选择从.csv 加载外部图形文件、但样本的坐标与 x 轴和 y 轴不同。

我要生成的信号是周期为1us 的(8ns 导通脉冲)。 我希望这能作为 DAC 的输出不断地被接受。

您能不能就此简单介绍一下。

此致

穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    您可以使用附加的 csv 文件为 CHA 生成方波输出。 您将遇到的问题是、由于 EVM 的输出端有一个变压器、因此由于变压器的原因、方波将被四舍五入(请参阅随附的)。 您需要移除变压器 T7、并使用 SMA 的 J6和 J7实现 CHA 的差分输出。 该电路板没有用于 CHB 的此选项。

    此致、

    Jim

       e2e.ti.com/.../6215.narrow_5F00_pulse.csv