This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8528:ADS8528 PCB 布局:模拟和数字接地

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/997498/ads8528-ads8528-pcb-layout-analog-and-digital-ground

器件型号:ADS8528

大家好、我在 ADS8528数据表的第47页上看到了。

在第46页中、它说:"如果接地区域是分离的、请确保低阻抗连接是正确的
在 ADC 下方(或旁边)放置一个电桥、从而在 ADC 的模拟接地和数字接地之间建立连接。"

那么、我的问题是、我的图形中的红色 Vias 是否连接在一起? 此外、它是否必须是十个过孔?

谢谢你

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    它们不是直接连在一起的,一个单点短接是一种针对单独理由的常见做法。 但是、强烈建议使用实心接地层、因为在许多设计中保持低阻抗连接可能并不容易。 我们在过去几年中设计的所有 ADC EVM 板都使用了实心接地层。 请参阅 《ADS868EVM-PDK 用户指南》第25页中的内部接地层。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您说它应该如下所示:

    此处蓝色过孔将连接到 AGND。

    感谢你的帮助。

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    是的。 如上所述、 如果您要设计新的电路板、建议使用实心接地层。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我将使用模拟接地和数字接地。 我将电源进入 PCB 的两个接地端连接在一起。 听起来可以吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    正如我说过的、 建议使用实心接地层、否则可能会降低性能。 您可以查看我突出显示的用户指南。 如果您尚未完成设计、我建议您改为实心接地层。 如果您使用单独的接地端进行了此操作、我建议您将来考虑采用坚固的接地设计。

    此致、

    戴尔