This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5483:CLKP CLKM 上拉/下拉电阻器连接至"模拟"VDD/GND?

Guru**** 2504385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/997435/ads5483-clkp-clkm-pullup-pulldown-resistors-connected-to-analog-vdd-gnd

器件型号:ADS5483

尊敬的先生:
在相关数据表的"时钟输入"部分、时钟信号似乎被称为模拟 GND 和 VDD (尽管它看起来是数字信号)、因此我已将上拉/下拉电阻器连接到模拟 VDD 和 GND、如所附的图所示。
它是最佳选择吗?
非常感谢
Davide Badoni

davide.badoni@roma2.infn.it

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    这里有很多旧信息可能会误导他人、但通常对于高速转换器而言、采样时钟不是数字信号、而是指模拟信号。

    我们建议使用单点接地以获得最佳性能、无需分离接地。

    您上面的图应该可以。

    此致、

    Rob