This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220EVM:ADS1220EVM 电路中的 U2功能。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220EVM, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/997553/ads1220evm-u2-function-in-the-ads1220evm-circuit

器件型号:ADS1220EVM
主题中讨论的其他器件: ADS1220

在 ADS1220EVM 中、有一个 U2、其器件型号为 SN74LVC2G157DCTR、我想知道电路中的 U2功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、我

    U2是一个2输入多路复用器、用于为 ADS1220提供外部时钟。  默认情况下、将 CLK 引脚设置为低电平、以便将 ADS1220的内部振荡器用作时钟源。  在正常运行中不需要 U2。  外部时钟将直接提供给 ADS1220 CLK 引脚、或将 CLK 引脚接地以使用内部振荡器。

    此致、

    Bob B