This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:ADS131A02

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/997470/ads131a02-ads131a02

器件型号:ADS131A02

您好!

我在设计中使用 ADS131A02读取两个模拟值。 M1接地(24位器件字长)、默认情况下、ADS131处于动态帧模式、禁用 CRC。 要读取 ADC 转换数据、我使用 NULL 命令。 根据手册、在 SPI 时钟处、我有56个周期来读取9个字节。 由于状态字长度为24位、因此我有24位。 根据手册、响应必须为 REG (STAT_1)、但 STAT_1的长度为8位? 输入连接在一起进行测试、CHANNEL 1中的 ADC 转换数据是我预期的数据、但第二个数据是不同的。 当我上下移动时、来自第二个通道的读数也会相应地移动、但会关闭。 连续读取 ADC 转换数据的正确方法是什么? 请参阅随附的分析仪屏幕截图。

提前感谢您的回答、

直径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现了两个 ADC 通道之间存在差异的问题。 就是 ADC 芯片坏了。 我用新的 ADS131A02替换了 ADS131A02 (请参阅随附的新器件)、但我仍需要知道我的状态读数。

    此致、

    直径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dian:

    欢迎来到我们的论坛、感谢您的发帖!

    请参阅表14。 状态响应实际上是16位。 第一个字节包含001A AAAA、其中"A AAAAA"是寄存器地址。 第二个字节包含8位寄存器值("dddd dddd")。 发送 NULL 命令时、STATUS 自动提供地址02h 上的 STAT_1寄存器内容。 因此、0x22似乎是有效的响应。

    此致、

    Ryan