This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900EVM:MATLAB 算法和 SpO2计算

Guru**** 2918340 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/997474/afe4900evm-matlab-algorithm-and-spo2-calculations

器件型号:AFE4900EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4900

您好!

我已经购买了该器件、但我想知道是否可以使用示例 MATLAB 算法来实际观察和计算 SpO2水平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliana、您好!

    我们没有用于估算 SpO2的 MATLAB 算法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有其他可用的示例算法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、没有。 该器件 EVM 附带一个 GUI、可用于配置器件并直观查看 ADC 数据(PPG 和 ECG)。 GUI 不包含任何用于估算心率或 SpO2等的算法、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何访问 GUI? 我的设备仅随附线缆、芯片和 LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过点击 AFE4900产品页面上“更多信息”下的‘立即申请’按钮并填写所请求的项目相关信息,来申请 AFE4900软件 GUI 配套资料和其他设计资源。