This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J20 DC 偏移

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J20, ADS54J40, ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/997574/ads54j20-dc-offset

主题中讨论的其他器件:ADS54J20ADS54J40ADS54J60

当我使用 ADS54J20时、我在  Fs/4和 FS/2上发现一些杂散这就是我不使用 直流偏移校正块的原因、但我 在  ADS54J20数据表中没有找到此说明、我能否以有关 ADS54J40或 ADS54J60的方法配置 ADC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhijie、

    您可以使用 ADS54J20的 ADS54J60数据表的最新副本。 它们是相同的、只是 ADS54J20只有12位输出。 ADS54J20数据表将进行更新、以在将来包含新信息。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jims:

    我添加了一些寄存器来自由地进行直流偏移 校正块、

    0x4005 0x01   

    0x4004 0x61   

    0x4003 0x00  

    0x4002 0x00   

    0x4001 0x00  

    0x6068 0x82   

    0x7068 0x82   

    但从 FFT 的结果来看,它似乎不起作用,(没有输入信号),因为波形输出代码不是2048,它是0到4096的输出代码,

    我该怎么办?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看本文档是否有帮助。

    e2e.ti.com/.../3644.Offset_5F00_Correction_5F00_Block_5F00_ADS54Jxx.pptx