This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688EVM-PDK:控制 ADC 的不同方法

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/996753/ads8688evm-pdk-different-ways-to-control-the-adc

器件型号:ADS8688EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8688

我对使用和不使用 PHI 板控制 ADS8688EVM 的扩散方式有一些疑问。

我计划使用 FPGA 来控制 ADC、具体来说是 sbRIO-9637。

使用 PHI 板:

  • 微型 USB 能否连接到 RS-485串行端口并正确进行通信?
  • 如果使用 PHI 板、是否需要使用随附的软件?
  • PHI 板是否存在任何速度限制?

带输出 PHI 板:

  • 如果不使用 PHI 板、则是否完全需要 DAC 的 EEPROM 部分。
  • 看起来、DAC 需要5.5V 和3.3V 电源。 可以改用5V 电压吗?
  • 控制 ADC 所需的最小引脚是多少。 我看到 CS、SCLK_R、SCLK、SDI、SDO。 是否需要 SCLK_R?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Camilo、

    以下是您的问题答案:

    使用 PHI 卡:

    不带 PHI 卡:

    • 如果不使用 PHI 卡 GUI、则不需要 EVM 上的 EEPROM。
    • DVDD 可以是5V、这与 AVDD 相同。 但是、请确保5V 电源是干净的、尤其是对于 AVDD。 此外、请注意、您的控制器应具有与 ADC 相同的5V 逻辑电平、否则您的控制器可能会损坏。
    • 如果未使用 PHI 卡、则无需 SCLK_R。 此外、由于 EVM 上已正确配置了数字输入(/DAISY、/REFSEL、/RST)、因此您只需要如前所述的四个信号。 如果只评估一个 ADC、/CS 可短接至本地 GND。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    我想在没有 PHI 的情况下为 EVM 供电、但我看不到直接通向 AVDD 的连接器/引脚。 我只能在 J3上看到5.5V 和 DVDD。 如何将 AVDD 正确连接到5V?

    您能否详细说明最后一点、即 CS 与 GND 短接? 如果 CS 始终为低电平、ADC 如何知道何时开始转换?

    谢谢!

    -Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Camilo、

    ADS8688仅需两个电源、即5V AVDD 和3.3V DVDD。 您可以

    • 将一个5.5V 电源连接到  C1的焊盘、该焊盘实际上短接至 U3的引脚15/16、5V AVDD 由 U3 (TPS7A4700)从5.5V 输入生成。
    • 将3.3V 电源连接到 C5的焊盘、C5的焊盘实际上与 EVM 上 ADS8688的引脚34短接。 请注意、C5的另一个焊盘是接地(GND)。 有关详细信息、请参阅用户指南。

    是的、您是对的、我想为您节省更多引脚、但我忘记了该 ADC 没有专用的转换开始 输入。 我对这一点上的混乱向你道歉。

    此致、

    戴尔

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    我只想确认我的理解是正确的。 看起来 U3具有较大的输入电压范围、但输入必须至少为1+Vout。 因此、引脚16/15的5V 电源(5.5V)不是理想的、但15V 电源会是理想的吗?

    此外、我在控制器上使用5V 控制逻辑、如果我在没有第二个电源的情况下将 U3输出(AVDD)连接到 DVDD、是否会有任何问题? 或者是否更好地分别为 DVDD 提供5V 电压?

    谢谢!

    -Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Camilo、

    当 IO =0.5A 且 ADS8688不需要太多电流时、压降电压可能为216mV、 因此5.5V 输入工作。 但是、您绝对可以使用15V 电源作为输入。

    出于测试目的、是的、可以为两者使用相同的5V 电源。 对于您的设计、两个电源或一个用于 AVDD 的纯净电源将会很好、因为您的数字电路可能会影响模拟电源。

    此致、

    戴尔