This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588SEVM-PDK:在不带 PHI 控制器的情况下使用

Guru**** 2401825 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8588H, ADS8588S, ADS8588SEVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/997143/ads8588sevm-pdk-using-without-the-phi-controller

器件型号:ADS8588SEVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8588HADS8588S

您好!

  1. 是否可以在不使用 PHI 控制器的情况下使用评估模块(并使用我们现有的数字控制器代替它)?
  2. 如果是、是否可以使用 ADS8588H 而不是8588S 订购评估套件?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    1.是的。 要使用并行接口、必须使用与 EVM 上的连接器(QTH-030-01-L-D-A)相匹配的连接器。  要使用 串行接口、我们确实具有串行接口的测试点、因此无需使用连接器。

    ADS8588SEVM-PDK 是 ADS8588S ADC 系列中所有 ADC 的唯一 EVM 板、您可以订购它、还可以订购或申请 ADS8588H 样片以替换 EVM 上的 ADS8588S DUT。  ADS8588SEVM 电路板与 ADS8588H ADC 完全兼容。 在以下 E2E 论坛上查看更多详细信息:

    ADS8588SEVM-PDK:  ADS8588H 版本

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dale、您好、感谢您的回复。 我有一个后续问题。 从链接的主题中、"将 DUT 替换为 ADS8588SEVM 电路板上的 ADS8588H 器件。"

    这是订购时的一个选项、还是需要从电路板上卸下已安装的 ADS8588S、然后重新组装 ADS8588H?

    再次感谢。

    此致、

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    当 EVM 出厂时、所有 ADS8588SEVM 电路板都与 ADS8588S 器件一起提供、这是不可选项的。 您必须自行对其进行去除水、并将 ADS8588H 样品焊接到 EVM 上。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dale