This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H01:需要测量 uA 电流 ADC 解决方案

Guru**** 2549660 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/997395/ads125h01-need-to-measure-ua-current-adc-solution

器件型号:ADS125H01
主题中讨论的其他器件:ADS1260

大家好、

我的客户希望设计一个能够测量 uA 电流测量解决方案的解决方案。

该规格测量0~50mA 电流、分流电阻器将为10m Ω~100m Ω

他们期望的分辨率为1uA

那么、您能否建议适合实施哪种 ADC?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    如果您的客户使用10mΩ Ω 电阻器实现50mA、则将向 ADC 施加0.5mV 的输出电压。 所需的动态范围为50mA/1uA = 50、000。 这意味着 ADC 所需的噪声为0.5mV/50000 = 10nV。 我可以告诉您、我们没有任何 ADC 可提供10nV 峰峰值噪声性能、但我们有一些 ADC 可提供10nVRMS 噪声性能。

    如果客户使用100mΩ Ω 电阻器、则输出电压为5mV、噪声为100nV。

    为了满足这些严苛的噪声目标、我建议使用 ADS1260。 下面是 ADS1260噪声表的一部分、其中显示了最大数据速率/滤波器组合、客户可以在其中满足10nVRMS 和100nVRMS 噪声性能要求。 由于信号非常小、我假设使用的最大增益为128。

    我还想知道是否可以增大分流器的尺寸以获得更大的动态范围。 增大分流器尺寸也会增大 ADC 测量的输出电压、进而降低噪声要求。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    ADS1260噪声<10nVRMS =使用 G = 128时采样速率高达5SPS

    ADS1260噪声<100nVRMS =使用 G = 128时采样速率高达400SPS

    布莱恩