This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H02:当电源被提供时、IC 变热。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS125H02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/997381/ads125h02-ic-gets-heating-when-the-power-supply-is-given

器件型号:ADS125H02

您好!

我的 IC ADS125H02在通电后会自动加热。

这是我给出的原理图,

我检查了所有看起来都是正确的。

我的理由是 IC 的加热方式、当我给负电压 VSS (-15V 甚至-5V)时、IC 会发热、如果我离开、这意味着 IC 可能会突发、因此我将切断电源。

如果我获取-15V VSS 并使其浮动、则 IC 不会发热。

请告诉我一个解决方案。

谢谢您、

Karthithkeyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    ADS125H02有一个未出现在您的原理图中的散热焊盘。 是否已在 PCB 中连接?

    您是否有任何其他 ADS125H02样片可添加到电路板中以查看它们是否也发热? 确认这是单个器件的隔离事件还是多个器件发生的隔离事件会有所帮助?

    您是否确认您的电源连接正确、并且您的电路板上的任何地方都没有短路? 这可能是制造不良、焊接不良、助焊剂残留等的结果、尤其是考虑到 QFN 封装的小尺寸和极小的引脚间距。

    布莱恩