This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC14:TLC14的 TINA 模型

Guru**** 2533140 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/996449/tlc14-tina-model-for-tlc14

器件型号:TLC14

您好!

我想将1kHz 方波滤波为正弦波、但我对滤波器没有经验、也没有专门的仪器来测试它。 在对该电路投入大量精力之前、是否会有 TINA 模型可用于测试想象力? TINA 可以让我对 THD 等有一些了解。

此致、

Laszlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laszlo、

    很抱歉、我们没有 TLC14的任何模型。  您正在寻找哪种 THD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我的意思是 THD 作为总谐波失真、作为过滤方波后正弦波的限定器。 我对滤波过程中发生的情况以及我收到的正弦波"干净"有兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laszlo、

    来自引脚5的立即"滤波器输出"信号上将有一些开关电容器/时钟的残留物、因此您必须对输出进行一些额外的滤波以获得良好的 THD 数字。