This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900B:声卡

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8900B, ADS8900BEVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/997379/ads8900b-sound-card

器件型号:ADS8900B

大家好、

客户想知道是否有方法使用 SAR ADC (如 ADS8900B)创建可被操作系统识别的"声卡"。 下面是详细信息。

"在一个 ADC 上进行了相当长的一系列反射后、该反射可能会作为音频测量工具在几百 kHz 的带宽上测量 THD 和 S/N、我担心商用声卡选项、 一般而言、Δ-Σ ADC 的使用会限制带宽(在某些情况下还会限制 THD、S/N 和失真)、而 SAR 选项 这可以将 BW 扩展到接近500kHz、并且外形尺寸非常小、由于可以使用 Raspberry PI 来管理测量软件、因此需要大量的硬件和(甚至更多)软件开发、例如 REW、 而且最可能还有 Digilent 波形、需要操作系统将设备识别为声卡。 是否有办法使用 SAR ADC (如 ADS8900B)创建可被操作系统识别为声卡的"声卡"?


提前感谢您。  

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    如果您对它有所介意,则可以执行任何操作。  我们看到高性能音频分析仪和测试设备中使用的 ADS8900B 解决方案、因此其他人也这样做了。

    您需要设计一个具有主机处理器的电路板、该处理器枚举为 USB UAC1.0或 UAC2.0音频类器件、然后在操作系统中显示为声卡。  然后、您需要设置器件与 ADS8900B 的通信、并配置处理器外设和 DMA、以便从 USB 音频类格式中捕获、封装和流式化数据。  ADS8900BEVM-PDK 评估系统无法进行修改以满足此需求、但可以重复使用其上带有 ADS8900B 的子卡。  我不确定我们是否有用于 UAC 1.0/2.0处理器的启动板或系统、您需要查看此领域的常用供应商、例如 C 媒体或 XMOS。