This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8568:是否可以直接驱动 REFP 引脚

Guru**** 2825465 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/996894/ads8568-can-the-refp-pins-be-driven-directly

器件型号:ADS8568
主题中讨论的其他器件: REF5025

大家好、

我们的一位客户希望提高 ADS8568的温漂性能。 ADS8568℃基准电压漂移为±10ppm/̊ C。 增益误差漂移为±6ppm/℃。 根据下面链接文章中的分析、使用外部高精度基准、直接驱动 REFAP、REFCP、REFDP 引脚、可以消除内部缓冲器的增益误差。

https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/data-converters-forum/551657/how-much-gain-error-performance-can-be-improved-of-ads8568-if-we-used-an-external-reference---ref5025?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ads8568#

同样、这也应消除内部缓冲器的增益误差漂移。 我的问题是、REFAP、REFBP、REFCP 和 REFDP 引脚是否可以直接驱动、以及外部是否需要添加具有低偏移电压的缓冲器?

此致、

Amy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

     ADS8568是开关电容器输入 SAR ADC、因此仍然需要内部或外部基准缓冲器来使信号稳定。 将低漂移外部电压基准与内部缓冲器结合使用是一个很好的解决方案。 例如、REF5025的典型值为2.5ppm/°C、最大值为3ppm/°C、而 ADS8532的内部基准电压为10ppm 典型值无最大值。

    此外、如果漂移性能是一个问题、则应选择低漂移组件、包括信号链中的电阻器。

    此致、

    戴尔