This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8740H:TIDA-01504的 MSP430示例代码

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/996884/dac8740h-msp430-sample-code-of-tida-01504

器件型号:DAC8740H

有一个 HARTRegistered调制解调器参考设计(TIDA-01504采用 HARTRegistered调制解调器的高精度回路供电4mA 至20mA 现场发送器参考设计|德州仪器 TI.com)。 我想在此  参考设计中获取 MSP430示例代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    庞大、


    这是否适用于 TI 内部使用? HART 堆栈的代码由第三方开发、不能在 TI 外部共享。 如果这是针对客户、我们将无法分享。 但是、该代码可从以下公司购买:

    http://www.smartembeddedsystems.com/

    吴约瑟