This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:单端输入 FSR

Guru**** 2750265 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118, ADS1113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/997135/ads1118-single-ended-input-fsr

器件型号:ADS1118
主题中讨论的其他器件: ADS1113

我们使用的 MCU 的增益漂移非常差、我们将评估 ADS1118以用于引入4-20mA 和1-5V 信号。 我希望确保我正确理解单端操作和 FSR 的工作方式。 是否有人可以验证这三个陈述是否准确?

1) 1)如果我有一个单端信号进入 AIN0、并且信号从0-1V 变为0、则我需要将 FSR 设置为2.048V 以实际获得1.024V 的范围

2) 2)如果我的 Vdd 为3.3V、并且我将 FSR 设置为6.144V、那么我将能够读取 AIN0上高达3.072V 的单端信号。

3) 3) 如果我有一个单端信号进入 AIN0、并且信号从0-1V 变为0、我可以将 AIN3接地、并将 FSR 设置为1.024V 以获得完整范围。

这是正确的、我是否正确阅读了数据表、还是错误地思考了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shridhar、

    以下是您的问题的答案:

    1. 每个 ADS1118模拟输入引脚(AIN0至 AIN3)上的绝对输入电压可从 GND 扩展至 VDD。 ADS1113数据表的表7.3中显示了这一点。 因此、如果您要在 AIN0和 GND 之间进行测量、并且您施加到 AIN0的输入范围为 GND 到1V、那么对于这组特定的输入电压、您当然可以使用 FSR = 1.024V
    2. 如#1中所述、每个 ADS1118模拟输入引脚(AIN0至 AIN3)上的绝对输入电压可从 GND 扩展至 VDD、因此如果 VDD = 3.3V、则可应用于 AIN0的最大输入电压也为3.3V
    3. 我不确定为什么这与#1不同、或者 FSR 会不同。

    此外、请注意、FSR 与 ADC 读取的差分输入电压相关(即 V (DIFF)= AINP - AINN)。 因此、如果您施加到 AIN0的电压= 4V、您施加到 AIN1的电压= 3V、并且您在 AIN0和 AIN1之间进行测量、则 V (DIFF)= 4V - 3V = 1V、FSR 可以为+/-1.024V。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我看到了、我认为我误解了数据表。 16位分辨率用于+-FSR、采用二进制补码、因此通过将 FSR 设置为1.024V、仍然可以完全读取1V 信号、但由于我仅使用正范围、因此我实际上只获得15位分辨率。

    如果我 想获得0-1V 信号的完整16位分辨率、能否将稳定的500mV 馈入 AIN3、配置 ADC 以将 AIN3设置为基准、然后使用+-512mV 的 FSR? 这样、AIN0比 AIN3高或低500mV 、因此我们能够实现16位分辨率、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shridhar

    [引用 userid="485318" URL"~/support/data-converters/f/data-converters-forum/997135/ads1118-single-ended-input-fsr/3683468 #3683468"]哦、我看到了、我认为我误解了数据表。 16位分辨率用于+-FSR、采用二进制补码、因此通过将 FSR 设置为1.024V、仍然可以完全读取1V 信号、但由于我仅使用正范围、因此我实际上只获得15位分辨率。[/QUERP]

    正确

    [引用 userid="485318" URL"~/support/data-converters/f/data-converters-forum/997135/ads1118-single-ended-input-fsr/3683468 #3683468"]如果我 想获得0-1V 信号的完整16位分辨率、能否将稳定的500mV 馈入 AIN3、配置 ADC 将 AIN3设置为基准、然后使用+-512mV 的 FSR? 这样、AIN0比 AIN3高或低500mV、 因此我们能够实现16位分辨率、对吧?[/引述]

    也是正确的!

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这能满足我的所有需求、非常感谢!