Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, TIDA-01434
首先、让我确认我对以下几点的理解:
ADS124S08 DS 仅为直流或交流(50~60Hz)变化指定了 PSRR、因为电源上的任何输入电压纹波都是通过过采样进行平均计算的。 因此、要计算 PSRR、请使用图68 (假设 DR = 4kSPS 且滤波器为低延迟)。
由于内部滤波、抑制比会随着频率的增加而升高、对吧?
为了获得最佳抑制、您需要确保直流/直流开关频率不是256kHz 调制器频率的谐波。 最好将开关频率设置为可提供最佳抑制的频率范围。
从上述理解来看、使用直流/直流开关降压稳压器生成 AVDD = 5V 的情况似乎还可以; 只要您从滤波器获得的输入纹波和抑制将开关噪声降低到低于所需分辨率的某个安全裕度、就不需要 LDO。
只是简单的计算、但假设开关直流/直流稳压器的输出纹波为10mVpp、如果您选择开关频率/ DR/滤波器正确、则应该可以实现>80dB 的衰减(图68)、这会导致~1uVpp 的输出变化。
如果所需的分辨率仅为16位、且系统的 LSB 为~20uV、则这应提供足够的裕度、从而无需 LDO。
但是、如果纹波更大、或者开关频率变化使其处于衰减程度更差的频率范围、则在没有 LDO 的情况下可能会遇到问题。
您认为这种理解是准确的吗?