This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:时钟相位噪声抖动

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/997088/ads42lb69-clock-phase-noise-jitter

器件型号:ADS42LB69
主题中讨论的其他器件: LMK04828

对于 ADS42LB69 ADC、TI 能否提供用于获取数据表规格的时钟的相位噪声性能?  虽然使用抖动作为时钟规范的方法很常见、但如果比较供应商之间的时钟生成芯片(并且他们不使用完全相同的方法)、则解决方法会更加复杂。  如果我有相位噪声图、那么我可以很容易地比较时钟1和时钟2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    该值可能约为35fs。  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jim。  这是一个非常干净的时钟。  

    TI 制造时钟芯片、驱动此 ADC 以获取数据表规格的最佳选择是什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    我们在许多 JESD EVM 上使用 LMK04828。 我会将此问题发布到高速时钟论坛、以获得更多建议。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Jim。 这有助于获得参考器件型号。

    我想我会将其他问题发布到另一个论坛。