This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4122:ADS4122

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/994083/ads4122-ads4122

器件型号:ADS4122

尊敬的 TI 支持:

在 ADS4122数据表中,建议选择“模式2”以增强230MHz 以上输入频率(寄存器地址= 4Ah,寄存器数据= 01h)的性能。

这种增强实际上意味着什么? 选择此模式会发生什么情况?  最好能获得一些提示以供理解、因为这似乎是我们应该通过 SPI 更改 ADC 配置的唯一(可能是好的、可能不好的)原因。

谢谢你。

此致、

Paolo Castiglione

数字信号处理设计器

 

paolo.castiglione@austrianaudio.com

T +43 1 934 6826 230

M +43 676 847490 230

 

奥地利音响 公司  

Eitnergasse 15 ● 1230 Vienna● Austria

UID:ATU72389649 ● CRN:FN472051v

https://austrian.audio

  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paolo、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim:

    你有更新吗? 谢谢你。

    此致、

    Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paolo、

    我们仍在等待听到设计的声音。 您使用该模式的采样频率和频率是多少?

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我们在无线接收器中使用 ADC 以 246MHz 的中频对调制载波进行子采样。 调制带宽约为200kHz (窄带信号)。 ADC 工作时的子采样频率大约为60MHz。

    谢谢!

    此致、

    Paolo Castiglione