This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1018-Q1:NTC 测量的共模输入电压范围

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1018-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/996814/ads1018-q1-common-mode-input-voltage-range-for-ntc-measurement

器件型号:ADS1018-Q1

您好!

我需要测量两个 NTC、并需要一个 ADC 来测量它。 NTC 电路在高温和低温下具有较低的 dV/dT 斜率、因此我希望在极端温度下使用更高的 PGA 增益(更小的 FS 范围)、并将随温度变化而改变增益。

在热温度情况下、给定以下电路、NTC 将具有低电阻 、因此电压将接近于接地。 对于  高分辨率测量、我将使用较小的满量程范围(例如+/-256mV)作为单端测量来测量每个 NTC。 我还将使用 AIN3测量电源电压、以便 使用 +/-6.144V FS 范围设置来消除电源电压精度。 这似乎是直接的。

在低温情况下、NTC 将具有非常高的电阻、因此电阻分压器电压将接近 Vsupply (~5V)。 我仍然需要 较小的 FS 范围(高 PGA 增益)、以便在 dV/dT 较低时提高分辨率。 在本例中、我要将器件配置为相对于 AIN3测量 AIN0/AIN1、实质上测量上拉电阻器上的小电压。 此外、ADC 输入的差分阻抗对精度的影响会降低、因为它现在位于较低的上拉电阻而不是高电阻 NTC 上。 同样、将在 AIN3上测量单端电源电压、以消除电源电压误差。 此电路将导致共模输入电压接近5V。 虽然数据表和单端输入模式似乎暗示了输入共模电压范围很宽、但并未 明确说明。  此低温测量配置是否存在任何问题?

谢谢、
Matt Guibord

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    AINP 和 AINN 上的绝对输入电压如表7.3所示、我在下面复制了该表。 您可以看到、任一引脚上的输入电压都可以是 GND 到 VDD 之间的任意值。 因此、VCM 也可以在该范围内摆动。

    还应注意、对于您选择的增益、应尊重差分输入电压(在表7.3中称为 FSR)。

    我还将指出、ADS1018-Q1上的输入阻抗是非恒定的、不一定是线性的、取决于数据速率、输入信号类型和增益设置等因素。 因此、如果将显著的负载阻抗连接到 ADC 的输入端、则可能会由于这种负载效应而在测量中看到一些误差。 遗憾的是、由于 ADC 输入阻抗的非恒定非线性性质、没有清晰的截止频率来确定何时会出现这种影响、例如、如果输入阻抗为10千欧、您将看到它、但如果是5千欧、您将不会看到它。 相反、我建议运行一些测试来查看此错误是否出现、或者至少确定此错误是否在您的总体错误预算范围内。

    布莱恩