您好!
我需要测量两个 NTC、并需要一个 ADC 来测量它。 NTC 电路在高温和低温下具有较低的 dV/dT 斜率、因此我希望在极端温度下使用更高的 PGA 增益(更小的 FS 范围)、并将随温度变化而改变增益。
在热温度情况下、给定以下电路、NTC 将具有低电阻 、因此电压将接近于接地。 对于 高分辨率测量、我将使用较小的满量程范围(例如+/-256mV)作为单端测量来测量每个 NTC。 我还将使用 AIN3测量电源电压、以便 使用 +/-6.144V FS 范围设置来消除电源电压精度。 这似乎是直接的。
在低温情况下、NTC 将具有非常高的电阻、因此电阻分压器电压将接近 Vsupply (~5V)。 我仍然需要 较小的 FS 范围(高 PGA 增益)、以便在 dV/dT 较低时提高分辨率。 在本例中、我要将器件配置为相对于 AIN3测量 AIN0/AIN1、实质上测量上拉电阻器上的小电压。 此外、ADC 输入的差分阻抗对精度的影响会降低、因为它现在位于较低的上拉电阻而不是高电阻 NTC 上。 同样、将在 AIN3上测量单端电源电压、以消除电源电压误差。 此电路将导致共模输入电压接近5V。 虽然数据表和单端输入模式似乎暗示了输入共模电压范围很宽、但并未 明确说明。 此低温测量配置是否存在任何问题?
谢谢、
Matt Guibord