This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1113:ADS1113上的电压范围奇怪

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/995678/ads1113-weird-voltage-range-on-ads1113

器件型号:ADS1113

您好:

我们有一个原型、使用 ADC1113读取线性电位器。 电位器采用非常简单的分压器配置、如下所示、测量范围为 AIN0至 AIN1 (或 AIN0至 GND):

我们的系统正在运行、并且能够通过 I2C 从 MCU 读取。 但是、我们在两个不同的原型板上遇到以下情况:1.65V (电位计一侧的完整范围)时、我们从计数寄存器中读取值5780。 我们的理解是、ADS1113具有2.048V 的固定 FSR 和16位。 考虑到这一点、我们得到的计数与实际值不符。

I2C 配置

我们将值0xC443写入配置寄存器(数据表中为9.6.3)。 我们还尝试了0x8443。 我们在路上收到了 ACK、表明器件已正确接收到 ACK。

然后、我们从转换寄存器读取16位。 我们按照以下方式来组织该值、知道接收到的第一个字节是 MSB、后跟 LSB

* val =(uint16_t)((data[0]<< 8)+ data[1]);

这样、我们将收到以下值、并通过 Fluke 87III 读数与万用表读数配合使用:

电位计低端:计数:5662 (测量值为1.374V)

电位计高端:计数:702测量值0.243V

硬件

我们将从以下布局图中的引脚2和3进行测量。 如您所见、布局一点也不复杂、我认为这不是布局问题。 它还可在两个不同的电路板中重现。 我还检查了 ADC1113是否是已安装的芯片、其标记为 N6J、根据数据表 PG 45、它确实对应于此芯片。

示波器上的测量确实显示了一些噪声、但不足以确定1.3V 至约~5700计数之间计数的重要意义。

我们在寻找根本原因时遇到困难,因此我们非常感谢就此问题提供的任何指导。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    为了澄清这一点、我为计数寄存器提供的上述值为十进制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多信息:

    我在读取计数寄存器之前设置代码以读取配置寄存器、并使用逻辑分析仪捕获。 以下是 AIN0、AINn = GND 时的结果

    默认情况下、AIN0、AIN1对(AIN1连接到 GND:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    当这篇文章出现时、我离开了办公室、我今天刚回来。 我将要看看这个。 我将回顾这一点、并在明天4月27日结束时向大家介绍一些初始想法。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    感谢你能抽出时间。 我们深入探究了晶圆制造厂。 电路板、似乎存在错误、要连接到 GND 的引脚3不在最终图上。 我跳接了它、这就是问题所在。 感谢你能抽出时间!