This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:脉冲转换模式噪声级别

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/993400/ads1263-pulse-conversion-mode-noise-level

器件型号:ADS1263

大家好!

当选择脉冲转换模式时、我找不到噪声电平输出。  有人可以告诉我吗?  谢谢!

这是固定的吗?

是否可以通过在 MODE1寄存器中选择不同的滤波器和在模式2寄存器中选择数据速率来更改此参数?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenny、

    ADS1263数据表中第8.8节的表1显示了 ADS1263噪声性能。 无论您使用脉冲转换模式还是连续转换模式、噪声都是相同的。

    如表1所示、不同的滤波器类型、数据速率和增益设置都会对输入参考噪声产生影响。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bryan!