This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-EP:电源输入与启动序列相关

Guru**** 2826815 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADS1278-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/996728/ads1278-ep-power-input-with-respect-to-start-up-sequence

器件型号:ADS1278-EP
主题中讨论的其他器件:ADS1278

为了正确执行数据表图81中的启动序列、我添加了一些电阻器来调节电源输入的 RC 时间常数。

AVDD 我将添加一个100欧姆的电阻器

DVDD 具有 一个10欧姆电阻器

IOVdd 具有等效的50欧姆

我的问题是、我可以在这些电阻器上消耗哪种功率?

我在数据表中没有看到任何有助于正确调整电阻器大小的信息。

如果能在这方面提供任何帮助,将不胜感激。

谢谢  

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    这些电阻值太高、不适用于 ADS1278。  您可以在数据表规格部分中找到不同工作模式的 ADS1278电流消耗规格。  如果在电源路径中确实使用了电阻器、则 AVDD 的最大值不应超过1欧姆。  电阻器的功率耗散额定值需要考虑旁路电容器的充电、但标准100mW 额定电阻器应该能够处理此问题。

    如果您希望满足数据表图81中所示的加电序列、则最好的方法是在为 AVDD、DVDD 和 IOVDD 引脚供电的稳压器的使能引脚上使用 RC 值。  但是、如果 在电源电压上升到建议的电压范围内并且数据首次出现后(由/DRDY 指示从高电平转换为低电平)将/SYNC 引脚置为有效、则无需满足此加电序列。  例如、评估板并不总是满足这个加电序列、而是向/SYNC 引脚发送脉冲以确保正常运行。

    另一个建议是、我看到您有两个不同的模拟和数字接地符号。  确保在电路板布局上、ADS1278-EP 上的所有接地引脚都直接连接到器件正下方的模拟接地层。  如果您在电路板上使用分离的接地平面、请确保数字线穿过的 ADS1278附近的平面之间存在低阻抗连接。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 这很有帮助。 我将与我的主管谈论这一点、但我还有一个问题。

    如果我们最终决定满足此要求、启动序列正常工作需要满足什么时序?

    在每个电源轨上电时、我需要500us 的电压、或者我们讨论了什么类型的时间范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    ADS1278的加电序列仅在内部加电复位电路正常运行时才需要。  只要 DVDD 在 IOVDD 开始斜升之前达到或大于1V、并且 IOVDD 在 AVDD 开始斜升之前达到或大于1V、内部加电电路就会正常运行。 然后、每个电源轨之间的时间取决于斜升速率。  如果是1V/500US、则需要等待500uS、但如果要快得多、例如1V/100uS、则每个电源轨之间只需要100uS。

    请注意、即使您满足所有加电要求、我们仍建议在所有电源达到标称电平并首次显示数据后将/SYNC 引脚置为有效。  这可确保在电源关断且旁路电容器没有足够的时间在重新加电之前完全放电的情况下正常运行。

    此致、
    Keith