请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1305L25 大家好
根据数据表、该 IC 应具有差分幅值为350mV 的 LVDS 输出。
在实验中使用我的设置、我测量的差分幅值大约为730mV、这显然太大了。
我在 FPGA 端使用100欧姆电阻端接信号、如数据表中所示。
下面是 LVDS 信号的示波器图像。
这可能是由于电源电压和输入电压的变化?
例如:3.3V 电源=> 350mVpp
5V 电源=>大约 720mVpp

有人对这种行为有什么想法吗?
Thx 提前、
Jonas