This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1305L25:LVDS 信号幅值过高

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/996673/amc1305l25-lvds-signal-amplitude-too-high

器件型号:AMC1305L25

大家好

根据数据表、该 IC 应具有差分幅值为350mV 的 LVDS 输出。

在实验中使用我的设置、我测量的差分幅值大约为730mV、这显然太大了。

我在 FPGA 端使用100欧姆电阻端接信号、如数据表中所示。  

下面是 LVDS 信号的示波器图像。  

这可能是由于电源电压和输入电压的变化?

例如:3.3V 电源=> 350mVpp

               5V 电源=>大约 720mVpp

有人对这种行为有什么想法吗?

Thx 提前、

Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    AMC1305的 CMOS 输出版本确实会随着电压轨进行调节、因此我怀疑 LVDS 版本也可能会出现。  我们将为您确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。  

    期待您的回答。

    这可能是高振幅的原因。 如果情况并非如此、我想知道可以解释这些测量值的原因是什么。