This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M06:用于实现分辨率的 ADC 噪声测量

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/996097/ads131m06-adc-noise-measurement-to-achieve-resolution

器件型号:ADS131M06

您好!

您能帮助我了解转换中的噪声水平吗?

我想以 1V 的分辨率测量300VAC

我将如何确保使用该 ADC、我将实现该分辨率。

此致、

Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak 您好!

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛。

    1V/300V 交流约为50dB 的动态范围:20 x log10 (1/300)。 借助 ADS131M06、您可以在增益= 1时实现高达102dB 的增益、或在增益= 64时实现高达80dB 的增益。 您的输入信号必须被分压到 ADS131M06的满量程和绝对电压范围内。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回答。

    我们如何验证?

    如何处理数据?

    我已经见过一些本底噪声水平测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、

    更正如下

    20xlog (1/300)=(-) 50 dB 而非50 dB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,从技术上讲,它是20个 log (300/1)。 我们通常用绝对值来描述动态范围、以描述两个幅度之间的差异:系统测量的最大和最小信号。

    您可以通过将输入引脚短接在一起并将其偏置为1/2 Vs 共模来验证器件的噪声性能。 您测量的峰峰值和 RMS 噪声结果将非常接近数据表中噪声测量表中提供的数据。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    明白了

    我已经设计了具有91k (上部)和1k (底部)的电路

    现在、我想使用我通过 UART 处理的数据来测量本底噪声。

    我将如何得出结论:我们正在实现1V 的分辨率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    输入信号的1V 变化将使用您描述的电阻分压器电路在 ADC 输入端产生10.9mV 的变化。 这比 ADS131M06的分辨率要好得多。

    此致、

    Ryan