This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-6:询问是否有采用较小医疗植入式封装的器件

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/993775/ads1299-6-query-if-part-is-available-in-smaller-medically-implantable-packages

器件型号:ADS1299-6
主题中讨论的其他器件:ADS1299ADS1298

对于我们正在进行的新医疗项目,我们将了解 ADS1299 -用于生物电势测量的低噪声、8通道、24位模数转换器。

我们想知道64引脚TQFP (PAG)是 这里唯一可用的封装选项、还是我们可以将此芯片置于更小的(医疗植入式)封装中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    感谢您发帖并关注如何将 ADS1299用于您的设计。

    遗憾的是、这是唯一可用于 ADS1299的封装型号。 我们没有任何适用于植入式医疗应用的封装。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    我们将与您联系、以了解有关您的应用的更多信息。 感谢您关注 ADS1299器件。  

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、还想知道是否可以批量为 ADS1298提供任何其他封装选项。

    谢谢

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    我们将就此事与您联系。  

    谢谢

    -TC