This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMARTRF06EBK:使用加速计

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/996632/smartrf06ebk-working-with-accelerometer

器件型号:SMARTRF06EBK
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

大家好、  

您可以检查以下请求并提供建议吗?

"

我有一个 SmartRF06EB 和 CC2650。 我找不到如何从 SmartRF06EB 上的 BMA250E 加速计读取加速度值。 我的目标是通过 BLE 将加速值发送到我的手机。 我正在尝试更改"Project Zero"代码、该代码可供 BLE 使用、以便从加速计获取值、但我找不到要引用的代码。 您是否有加速计的参考代码?

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    听起来您正在开始开发一个新项目。 您是否考虑使用 CC2640R2器件而不是 CC2650? 这是同一器件的最新 ROM 版本、将为您提供更多闪存空间以用于您的应用。