This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:您是否有增益/偏移/内部 Vref 温度漂移图?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/994851/ads124s08-do-you-have-any-graph-of-gain-offset-int-vref-temperature-drift

器件型号:ADS124S08

 大家好、

 我的一位客户正在评估 ADS124S08的新重量计产品。

 它们尝试通过 软件来消除增益/偏移/内部电压基准温度漂移、以实现更高的精度。

 他们对 ADS124S08温度漂移有以下几个问题。

 请给我回复。

 问题1.  您是否有增益/偏移/内部电压温度漂移的图形(X 轴=温度、Y 轴=漂移值)?

 问题2. 这些 温度漂移的变化趋势是线性曲线还是二次曲线? 还是难以清楚地表达

    因为它取决于生产批次或其他原因?

 问题3.   通常情况下、ADC 数据表中是否未包含此类图形?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    通常、建议对测量进行比例式测量、从而使电桥激励电压与基准电压相同。  比例式测量将消除激励源内的漂移和大多数噪声。  SFOCAL 将去除 ADC 的偏移、通常任何增益误差都非常小、因为相对于用于体重秤的电桥范围的 ADC 范围很小。

    问题1.  您是否有增益/偏移/内部电压温度漂移的图形(X 轴=温度、Y 轴=漂移值)? [BOB]典型漂移的图形出现在图19-21中的 ADS124S08数据表中。

     问题2. 这些 温度漂移的变化趋势是线性曲线还是二次曲线? 或者、是否因为 它取决于生产批次或其他原因而难以明确地说出来? [BOB]图形显示了表征的典型漂移、但实际漂移将是特定于电气特性表中最大规格范围内的器件和批次变化。  通常、随着温度升高、内部组件将开始泄漏、这在偏移和增益漂移图中更明显。  内部基准电压经过修整、保持在温度范围内的某个区域内。

     问题3.   通常情况下、ADC 数据表中是否未包含此类图形? [BOB]最新器件将包括精密 ADC 的这些特征图。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Bob:

     非常感谢您的回复。 我告诉了他们你的回答、我从他们那里得到了几个额外的问题。

    我能在同一个主题上向您提出他们的问题吗?

    他们的其他问题如下。  

     问题1. 我可以在图19中看到、当温度升高时、失调电压温漂会增大。

        该失调电压是否绝对值、因为我认为失调电压值具有正侧和负侧?

     Q2、 我可以在图20中看到 、只有在温度上升时、增益温度漂移才会下降到负极侧。

        这种趋势是否不会因生产/电压变化而改变? 当然、我知道该值是由变化而变化的。

     问题3.  如果我计算具有偏移误差和增益误差的总温度漂移值、我们应该如何计算具有 PGA 增益的漂移值为128?

        "(差分输入电压 + 最大偏移漂移(200uV/°C))*最大增益漂移(4ppm/°C)"是不是?

     请给我回复。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    以下是我的回答:

     问题1. 我可以在图19中看到、当温度升高时、失调电压温漂会增大。

        该失调电压是否绝对值、因为我认为失调电压值具有正侧和负侧? [BOB]是、偏移可以是正的、也可以是负的。  这些曲线显示了基于器件特性的典型响应。  通过发出 SFOCAL 是自偏移校准、可以最大程度地减小初始偏移。  这将是噪声水平的偏移。  附加的周期性 SFOCAL 可针对温度变化进行调整。  或者、全局斩波功能可用于消除每次转换的偏移。

     Q2、 我可以在图20中看到 、只有在温度上升时、增益温度漂移才会下降到负极侧。

        这种趋势是否不会因生产/电压变化而改变? 当然、我知道该值是由变化而变化的。 [BOB]同样、这些图形是您会看到的增益误差趋势类型的典型图形。   与偏移一样、可能存在变化、总可能误差应从电气特性表中确定。

     问题3.  如果我计算具有偏移误差和增益误差的总温度漂移值、我们应该如何计算具有 PGA 增益的漂移值为128? [BOB]最好从图中查看趋势、而不是严格查看最小值/最大值。  查看图形中以所需增益运行的温度区域的趋势、并从图形中计算漂移。

        "(差分输入电压 + 最大偏移漂移(200uV/°C))*最大增益漂移(4ppm/°C)"是不是? [BOB] 我再次建议查看趋势、以获得更现实的方法。  偏移量可 由 SFOCAL 或全局斩波处理。  增益误差将在结果越接近满量程时占主导地位。  总误差是使用 与 ppm 或 UV 相同的单位值进行的 RSS 分析、因此您可能需要转换这些值。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Bob:

     非常感谢您的礼貌回复。

     我告诉他们你的答复。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。