This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:高带宽滤波器特性

Guru**** 2533920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/995073/ads1120-high-bandwidth-filter-characteristic

器件型号:ADS1120

您好!

我希望您确认您是否拥有以下数据。

*图52中超过200Hz 的滤波器特性(滤波器响应(DR = 20SPS))

我们想知道高达256kHz 的滤波器特性(正常模式的闪存模块)。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuichi、

    我们没有关于滤波器响应超出图52所示频率限制的其他信息。

    我能问您为什么需要这些信息吗? 您是否在系统中需要抗混叠滤波器、或者是否可以让 ADC 的数字滤波器执行此功能? 我建议在 ADC 的输入端使用一个简单的 RC 滤波器作为抗混叠滤波器。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan - San、

    感谢你的答复。

    *本问题的背景是我们有抗混叠滤波器。

    但是、在这种情况下、我们需要考虑以下用例来确认高带宽特性。

    *由于时间常数等问题、抗混叠滤波器变得高效需要一些时间。
    *噪声在抗混叠滤波器之后注入。
    =>从上面的观点来看、我们需要确认内部数字滤波器的高带宽特性(超过200Hz)。

    由于它不是经过测试的数据(仅测试数据),您是否可以重新确认?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuichi-San、

    我可以确认此数据不可提供给您。

    我可以告诉您、频率响应是图52中所示频率达到 Fmod 时的图解镜像、如下面我创建的修改后的图所示。

    我还将向您介绍以下常见问题解答、其中讨论了如何识别简单 RC 抗混叠滤波器的组件值: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/data-converters-forum/955466/faq-delta-sigma-adc-anti-aliasing-filter-component-selection

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan - San、

    感谢你的答复。

    >我可以确认此数据不可提供给您。

    是因为 NDA 吗? 换言之,如果我们与 TI 签订了 NDA,您能披露吗?

    >我可以告诉您,频率响应是图52所示频率达到 FMod 时的镜像图像,如下面我创建的修改图像所示。

    我对以上有一个简短的问题。

    *我的最衰减频带在180Hz 至220Hz 之间是正确的吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuichi-San、

    我正在研究是否可以生成此数据。 现在它不存在、这就是我无法向您提供它的原因。 我将在接下来的1-2天内回复您。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuichi-San、

    我只是想确认我们应该通过 e2e 私人消息讨论这个问题、并且您的问题将离线解决。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan San、

    明白。 我已接受您的请求。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Ryuichi-San。

    我已通过私人邮件向您发送您请求的信息、如果您需要其他信息、请告诉我。

    现在、我将认为该线程已解决。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan San、

    是的、让我关闭这个线程。 当我有问题时、我会私下给您发送消息。

    BR、