This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5463:ADS5463 PCB 建议

Guru**** 2926670 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5463

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/996402/ads5463-ads5463-pcb-recommendation

器件型号:ADS5463

您好、先生、

请帮您推荐 ADS5463的 PCB 布局要求吗?

ADS5463引脚16和引脚17的输入 PCB 迹线的阻抗是多少?

我是否需要使用微带?

我是否需要在 ADS5463的输入引脚(引脚16和引脚17)下添加 void?

ADS5463的输出阻抗是多少?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    PCB 布线具有50欧姆阻抗。 可以使用微带或带状线。 Microstand 更易于获取信号和进行故障排除。 这通常是我们对 EVM 进行布局的方式。

    空洞只需要帮助改善阻抗。 这通常在较小的迹线与较大的焊盘配合使用时完成。 较大的焊盘会导致50欧姆阻抗的不连续性、这将是创建空的位置、在下一层上向下。

    我们很高兴在您的设计准备就绪时查看您的 PCB /电路板布局。

    此致、

    Rob