This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8742H:菊花链模式

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8742H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/996283/dac8742h-daisy-chain-mode

器件型号:DAC8742H

您好!

DAC8742HPBS 支持菊花链模式? 因为我想连接16 DAC8742HPBS。 但在我的 MCU 中、只有一个 SPI 可用。

2.您是否有任何 SPI 时序分析数据来了解使用单独的16 SPI 或 使用单个 SPI (菊花链)进行 SPI 事务所需的总时间?

此致、

Monisha OM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Monisha、


    DAC8742H 具有菊花链模式。 数据表中提到了它、但 描述不清楚。 在/CS 的上升沿、评估数据帧的最后24位(如果启用了 CRC、则为32位)。 当 SDO 被启用时、它将驱动写入最后一个 SDI 帧的内容。

    我不知道用于运行16个 SPI 通道或在器件中使用器件的任何 SPI 时序数据。 我拥有的唯一时序信息是数据表图1中显示时序要求的 SPI 时序。 这可以在数据表的第9页找到。


    吴约瑟