This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8771:电流模式下打开输出

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8771, DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/996133/dac8771-open-output-when-current-mode

器件型号:DAC8771
主题中讨论的其他器件: DAC8775

您好、DAC 团队、

客户对输出打开时的行为有疑问。  这与以下链接相关。

https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/data-converters-forum/792835/dac8771-iout-load-open-issue

您的团队提到"当负载在电流输出模式下开路时、电压将增加、以尝试在完全跟踪模式下将电流驱动至大约22V。"

如果警报措施寄存器设置为"01"、我不明白为什么输出电压停止增加到大约22V。 如果在内部不采取任何措施、我认为输出电压会尽可能升高、并且会损坏。 此外、22V 的值未显示在数据表的任何位置、它的值是否正确?

您是否会告诉我输出负载打开时发生的行为?

此外、如果在输出电压保持22V 后不采取任何措施、DAC8771是否会损坏?

此致、

Hideki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki-San、


    当 IOUT 被置位且输出为开路时、降压/升压转换器不会继续上升和上升。 VPOS 根据器件的配置受到限制。 我不知道为什么这个表没有被插入到 DAC8771中、但是 DAC8775 (四通道版本)的表1显示了当 IOUT 开路时降压/升压的行为。 我已将其从 DAC8775数据表中剪掉:

    当输出为开环时、VPOS 达到大约20V。 在另一篇文章中、他们说22V、当我刚刚测试时、我在21V 看到了它。 此外、我还在禁用负降压/升压时对其进行了测试、VPOS 确实会达到大约32V。 当输出为开环时、VPOS 应趋稳至20V 或32V 电平。 没有负载时、不应损坏器件。


    吴约瑟